结果:找到"国产 应用技巧 案例 PCBA板 MOS 芯片",相关内容1000条
  • 30款碳化硅肖特基的性能与应用场景
  • 随着技术的不断迭代与市场需求的变化,我们一直致力于碳化硅功率器件的研发与创新,今天为您介绍我们精心打造的30款碳化硅肖特基系列产品。此系列产品涵盖了多种关键参数配置,满足不同客户对高性能功率器件的需求。其中,反向击穿电压(VR)分别为650V、1200V、1700V三个等级,能够适应从中低压到高压环境下的各种应用场合。正向电流(IF)范围则宽泛地覆盖了6A至60A,这对于不同的负载需求提供了灵活选择。在封装形式上,主要采用了业界标准且广泛应用的TO247-2L和TO220-2L两种封装类型,它们不仅拥有良好的散热性能,还便于在现有系统中进行便捷替换。650V产品及应用说明:1.数据中心电源供...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 碳化硅肖特基 工业 家电 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2024-03-19 11:01:00
  • MC34063在PCBA板设计与开发中的应用技巧与典型案例
  • 为了提高稳定性、性能和简化电路,我们经常需要依赖于各种元器件,其中之一就是MC34063。本文将介绍MC34063在PCBA板设计与开发中的应用技巧和一些典型案例,帮助您更好地利用这一元器件。MC34063简介MC34063是一款广泛用于DC-DC升压、降压和反向极性转换的开关电源控制器。它具有低成本、高效率和广泛的工作电压范围,因此在电子产品设计中得到了广泛应用。下面,我们将讨论MC34063在PCBA板设计中的几个关键方面。应用MC34063提高稳定性的建议1.输出电容选择在MC34063的设计中,选择合适的输出电容至关重要。合适的电容可以降低输出纹波,提高稳定性。建议使用低ESR(等效...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: PCBA MOS 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-09-28 18:36:00
  • ​高调光性能LED线性恒流驱动器H7308
  • 产品描述H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1500mA。H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。产品特征内置100V耐压M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:Sandyliu 发帖时间:2023-08-26 18:01:00
  • 关于北京君正:外研通新款中英文双模扫读笔应用案例
  • 北京外国语大学外研社外研通新品上市啦!外研通VT-S20✔️一支小可爱=点读笔+扫描笔5000多本点读书随心点,扫描点查都专业!✔️轻轻点一点=学英语+学中文练口语看翻译,学汉字和国学!✔️高科技加持=AI百科+学情分析+离线使用满足孩子更多学习和陪伴需求!雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案编辑文章来源:外研通服务平台关于北京君正北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。君正持续投入于多媒体编解码、影像信号处理、AI引擎、AI算法等核心领域并...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正,集成电路,主控,MCU,主控 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-24 16:04:00
  • 应用数字音频处理器的音频接口芯片MS8422N,P=P替代CS8422
  • 封装:QFN32产品简述MS8422N是一款24位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持IEC60958,S/PDIF,EIAJCP1201和AES3接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过2个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制MS8422N。主要特点SPI或I2C软件模式和单机硬件模式灵活的3线数字串行音频输入端两个可独立选择数据路径的串行音频输出端所有串行音频端口支持主从模式时分复用模式(TDM)4个通用输出端口(GPO)+3.3V模拟电源电压(VA)+1.8V-5.0V的数字接口电压(VL)...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 替代方 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-06-01 14:38:00
  • 车细长轴的方法技巧,收藏备用!
  • 一、细长轴的定义:当工件长度跟直径直比大于20~25倍(L/d>20~25)时,称为细长轴。二、由于细长轴本身刚性差(L/d值愈大,刚性愈差),在车削过程中会出现以下问题:1、工件受切削力、自重和旋转时离心力的作用,会产生弯曲、振动,严重影响其圆柱度和表面粗糙度。2、在切削过程中,工件受热伸长产生弯曲变形,;车削就很难进行,严重时会使工件在顶尖间卡住。因此,车细长轴是一种难度较大的加工工艺。虽然车细长轴的难度较大,但它也有一定的规律性,主要抓住中心架和跟刀架的使用、解决工件热变形伸长以及合理选择车刀几何形状等三个关键技术,问题就迎刃而解了。三、使用中心架支承车细长轴在车削细长轴时,可使...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-18 17:58:00
  • 国产MS5196T/MS5197T低噪声、低功耗、16/24位∑-ΔADC
  • 资料下载:MS5196T5197T.pdfMS5196T/MS5197T是瑞盟科技推出的一款为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的16bit/24bit模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz到123Hz。MS5196T/MS5197T电源电压范围为2.7V到5.25V,典型功耗为320uA。MS5196T/MS5197T采用了TSSOP16封装。主要特点RMS噪声:65nV功耗:典型值为320uA集成低噪声、增益仪表放大器集成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-03-11 10:27:00
  • 论FM8PE53DE的替代国产芯片
  • 针对飞凌FM8PE53这个型号,国产品牌中微爱芯耗时三年成功研制出AiP8P002A,完美替代了飞凌FM8PE53。为国内家电厂商大大降低了采购成本。我司作为中微爱芯一级代理商,有着大量的现货及价格优势,欢迎家电厂商咨询,免费送样,电话18929577724(微信同号)
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 发帖人:国芯思辰 发帖时间:2021-10-14 15:24:00
  • 国产芯片的历史性机遇(上)
  • 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是电子产品的核心。根据ICInsights,半导体按产品划分,分为集成电路(IC)、分立器件(二极管、晶闸管、功率晶体管等)、光电器件(光传感器、图像传感器、激光发射器等)和传感器(压力传感器、温度传感器、磁场传感器等)/集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类:模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路,包含通用模拟电路(接口、能源管理、信号转换等)和特殊应用模拟电路;萨科微SLKOR在1688商城的产品SL3401数字集成电路是对离散的数字信号...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 15:04:00
  • 国产芯片的历史性机遇(上)
  • 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是电子产品的核心。根据ICInsights,半导体按产品划分,分为集成电路(IC)、分立器件(二极管、晶闸管、功率晶体管等)、光电器件(光传感器、图像传感器、激光发射器等)和传感器(压力传感器、温度传感器、磁场传感器等)/集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类:模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路,包含通用模拟电路(接口、能源管理、信号转换等)和特殊应用模拟电路;萨科微SLKOR在1688商城的产品SL3401数字集成电路是对离散的数字信号...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 15:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: